Swagelok® Gasverteilungssysteme
Swagelok Ingenieure bauen standardisierte, konfigurierbare Gasverteilungssysteme, um Systembetreiber zu schützen, Prozess-Betriebszeiten zu erhöhen und die Genauigkeit und Wiederholbarkeit von Prozessen zu verbessern.
Weitere Informationen anfordernEgal, ob Sie eine Standardlösung oder eine individuelle Lösung benötigen, können wir ein Gasverteilungssystem für Sie entwickeln und bauen, das ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unsere Standard Gas Panels werden komplett montiert und getestet geliefert. Sie können mühelos von unserem Anwendungsleitfaden als einzelne Teilnummer bestellt werden, wodurch die Zeit reduziert wird, die Ihre Ingenieure mit Spezifikationen und der Beschaffung neuer Systeme aufwenden. Sie sind außerdem hoch konfigurierbar—wir können je nach Bedarf Eigenschaften hinzufügen oder Änderungen vornehmen.
Wir entwickeln Swagelok Gasverteilungssysteme basierend auf bewährten Verfahren. Unsere modularen Panels weisen nur wenige Gewindanschlüsse auf, um potenzielle Leckagepunkte zu reduzieren, und sie sind intuitiv markiert, um eine sichere und einfache Verwendung und Wartung zu fördern. Alle Gasverteilungssysteme fallen unter die eingeschränkte Swagelok Nutzungsdauergarantie.
Hören Sie unsere Ingenieure, die über die verschiedenen von Swagelok entwickelten Gasverteilungs-Untersystemen in unserem Angebot und die potenziellen Vorteile für Sie berichten.
Wählen Sie aus modularen Gasverteilungs-Untersystemen aus
Swagelok Gasverteilungssysteme werden basierend auf einem oder eine Reihe von Druckregulierungs-Schritten gebaut und können die folgenden vier Untersysteme umfassen:
- Swagelok® Source Inlet (SSI)
- Swagelok ®Gas Panel (SGP)
- Swagelok® Changeover (SCO)
- Swagelok ®Pointe-of-Use (SPU)
Swagelok® Source Inlet (SSI)
Der Source Inlet stellt eine Verbindung zwischen der Hochdruck-Gasquelle und dem Verteilungssystem her. Es ist wichtig, dass der Eingang mit den entsprechenden Gasflaschenanschlüssen, Schläuchen, Leitungen, Filtern, sowie Entlüftungs-, Spül- und Entlastungsfunktionen ausgestattet ist, um sicherzugehen, dass das Gas sicher in die primäre Gasdruckkontrolle oder das automatische Umschaltsystem gespeist wird.
Für einen einzelnen Gaszylinder kann die Baugruppe einfach nur aus einem Schlauch und einem Anschluss bestehen, aber mehrere Zylinder erfordern möglicherweise einen Ventilblock mit mehreren Schläuchen und Ventilen.
Wir bieten Folgendes:
- Hoch konfigurierbare Optionen zum Spülen oder Entlüften von Gasen beim Auswechseln von Flaschen, um immer die Sicherheit des Bedieners zu garantieren
- Eine verfügbare Option zum Entlüften einzelner Leitungen, um die Betriebszeiten zu maximieren
Wie Swagelok-Berater helfen können
Man könnte annehmen, dass der Quelleingang bei einem neuen Gas Panel automatisch mitgeliefert wird und den korrekten Flaschenanschluss verwendet, aber das ist leider nicht immer der Fall. Unsere Berater stellen sicher, dass alle Bauteile im Lieferumfang enthalten sind und mit so wenig Anschlusspunkten, Schläuchen, die nicht abfallen und richtig unterstützten Bauteilen angegeben werden. Wir können Sie außerdem beraten, wenn bestimmte Gase den Einsatz spezieller Schläuche erfordern.
Swagelok® Gas Panel (SGP)
Als primäre Gasdruckkontrolle nimmt das SGP die erste Druckreduzierung des Quellgases vor und stellt sicher, dass es bei der richtigen Durchflussgeschwindigkeit in den nächsten Abschnitt des Systems weitergeleitet wird. Die Druckreduzierung wird entweder in einer Stufe mit einem einzigen Druckregler oder in zwei Stufen mithilfe eines zweistufigen Druckreglers erreicht.
Wir bieten Folgendes:
- Modulare Panels, die wartungsfreundlich sind, weil jedes Teil über eine Swagelok-Verbindung getrennt werden kann, damit die Panels nie entfernt werden müssen
- Optionen, die um den Druckregler und die Ventile zur Farbkodierung integriert werden können, falls das an Ihrem Standort notwendig ist
Wie Swagelok-Berater helfen können
Es kann schwierig sein, den korrekten Eingangs- und Ausgangsdruck zu bestimmen—unsere Berater können Ihnen Vorschläge für verschiedene Medien machen. Wir können Ihnen auch dabei helfen, zu verstehen, wann ein Zweistufen-Regler notwendig ist—zahlreiche Kunden sind überrascht, wenn sie herausfinden, dass die meisten Flaschen keine Zweistufen-Lösung erfordern.
Swagelok® Changeover (SCO)
Das automatische Umschaltsystem schaltet nahtlos von einer Gasquelle auf eine andere um, um eine ununterbrochene Versorgung zu gewährleisten. Das wird mithilfe von gestaffelten Einstellungen von zwei Druckreglern erreicht, die dem System gestatten, den Betrieb fortzuführen, wenn die primäre Gasquelle geändert wird. Unsere Umschaltstation gestattet kundenspezifische Umschalt-Einstellungen, damit in den Zylindern weniger Gas verschwendet wird.
Wir bieten Folgendes:
- Mehr Sicherheit, dass der Umschaltpunkt konstant bleibt
- Optionale Leitungsregulierung, falls Ihr System einen nachgelagerten Point-of-Use-Regler aufweist—das kann die zusätzlichen Kosten eines Reglers auf dem SCO eliminieren
- Flexibilität, um den Umschaltdruck auf Ihre Spezifikation einzustellen
Wie Swagelok-Berater helfen können
Automatische Umschaltsysteme werden oft verwendet, aber selten verstanden. Außerdem werden oft Universallösungen für zahlreiche verschiedene Systeme eingesetzt, obwohl sich die Parameter und Anforderungen möglicherweise unterscheiden. Wir können Ihrem Team dabei helfen, die Systemfunktionalität besser zu verstehen, um Unsicherheiten beim Betrieb, bei der Fehlerbehebung und der Wartung auszuschalten.
Swagelok® Point-of-Use (SPU)
Das Point-of-Use-System liefert die wichtige letzte Stufe der Drucksteuerung bevor das Gas verwendet wird. Das ist oftmals das am wenigsten komplexe System der vier Untersysteme und umfasst normalerweise einen Druckregler, ein Manometer und ein Absperrventil. Point-of-Use Systeme bieten eine praktische und genau Methode zur Druckeinstellung, um auf die Anforderungen im Prüfstand oder der Geräte einzugehen.
Wir bieten Folgendes:
- Standardisierung und konsistenter Betrieb am Einsatzort
- Je nach Bedarf, Durchfluss von unten nach oben oder oben nach unten
- Befestigungsoptionen: Flache Oberflächenbefestigung, Unterseitenbefestigung, Oberseitenbefestigung und Wandbefestigung
- Kompaktes Design
Wie Swagelok-Berater helfen können
Wir können Ihnen zeigen, wie Sie Geld sparen können, indem Sie zum Beispiel ein Einstufen- SGP einsetzen, das dazu verwendet werden kann, die Kosten in Systemen zu reduzieren, in denen der Leitungsdruck zwischen dem SGP und dem SPU variieren kann. Alle Swagelok ®Untersysteme sind je nach Bedarf hoch konfigurierbar, und unsere Berater helfen Ihnen dabei, die besten Bauteile für Ihre Anforderungen auszuwählen und empfehlen auch die beste Befestigungsoption, damit das Risiko eines potenziellen Schadens minimiert wird.
Sehen Sie sich unseren Anwendungsleitfaden an
Finden Sie die detaillierten Informationen zu unseren Systemen
Gasverteilungssysteme liefern Gase sicher und effektiv von der Hochdruckquelle zu einem von der Anwendung vorgegebenen Druck und der entsprechenden Durchflussrate zum Betriebsbereich. Gasverteilungssysteme, die in den meisten Fällen basierend auf einem oder einer Reihe von Druckregulierungs-Abschitten gebaut sind, können die folgenden vier Untersysteme umfassen Source-Inlet-Anschluss-Systeme, primäre Gasdruckkontrollsysteme, automatische Umschaltsysteme und Point-of-Use-Systeme (Entnahmestellen). Diese Anleitung enthält Informationen zu den von Swagelok angebotenen Gasverteilungssystemen.
Bei einer Probeentnahme werden Fluid- oder Gasproben aus einem System entnommen, um die Probe in ein Labor zur Analyse zu liefern. Verwenden Sie Anwendungssysteme von Swagelok, um vollständig dokumentierte Systeme zur Fluidentnahme und Kontrolle zu erhalten und eine höhere Beständigkeit Ihrer Abläufe zu erzielen.

Industrielle Gasverteilungssysteme verstehen
Steigern Sie die Effizienz Ihres Betriebs, indem Sie sich über die Designfaktoren informieren, die sich direkt auf die Effektivität von industriellen Gasverteilungssystemen auswirken, einschließlich der Frage, wie einfach sie zu bedienen und zu warten sind.
Lesen Sie das WeißbuchSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Fallstudie: 200 Gasleitungen. 1 Umfassende Lösung.
Ein großes britisches Chemiewerk verwendet verschiedene Spezialgase für Forschungs- und Entwicklungsfunktionen. Das Unternehmen nutzte das Swagelok-Gasverteilungsprogramm, um die Sicherheit seines Systems zu verbessern und neue Effizienzen zu realisieren.

Wie man Wartungskosten mithilfe einer verbesserten Gasverteilung reduzieren kann
Erfahren Sie, wie einfach bedienbare Gasschalttafeln und ein insgesamt effizienteres Gasverteilungs- und Gasüberlieferungssystem Labors, Raffinerien und anderen Einrichtungen dabei helfen können Wartungskosten zu reduzieren.

Q&A: Wie Sie mithilfe einer effizienteren Gasverteilung Kosten reduzieren und die Scherheit verbessern können
Erfahren sie mehr über die häufigen Herausforderungen, die sich negativ auf die Sicherheit und Effizienz wichtiger Gasverteilungssysteme auswirken können, und wie eine professionelle Evaluierung dieser Systeme Langzeitwert liefern kann.

Verbessern der Sicherheit und Leistung Ihrer Gasverteilungssysteme
Gasverteilungssysteme sind wichtig, damit Labors, Testzentren und industrielle Einrichtungen optimale Effizienz erreichen. Erfahren Sie mehr über die Optimierung des Zustands und der Sicherheit von Gasverteilungssystemen, das Reduzieren von Kosten und wie Sie Ihrem Team zum Erfolg verhelfen können.