Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
API Plan 65B Leckagesammlung mit Behälter
API Plan 65B überwacht die Leckage in einer Anordnung mit einer einzigen Dichtung. Ein Behälter, der an den Entleerungsanschluss auf dem Stutzen angeschlossen ist, kann normale Leckage sammeln. Ein Niveautransmitter auf dem Behälter löst bei übermäßiger Leckage einen Alarm aus. Ein Ventil an der Aus...
-
Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen
< Zurück zu den Gleitringdichtungssystemen Dichtungssysteme – Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen Dichtungsplan-Baugruppen Swagelok-Dichtungspläne für Bereiche zwischen den Dichtungen stehen lediglich in Form von Baugruppen zur Verfügung. Zusätzlich zu den unter den Bestellnummern aufgefü...
-
API Plan 52 Tauchbehälter-Baugruppe
API Plan 52 nutzt einen Behälter und zirkuliert druckloses Pufferfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Um einen positiven Umlauf durch das Dichtungssystem und in die Dichtung zu gewährleisten, wird ein Pumpring eingesetzt. Reibungsverluste in den Pufferfluid-Eingangs...
-
API Plan 53A Sperrfluid Tauchbehälter druckbelastet mit Stickstoff
API Plan 53A nutzt einen Behälter und zirkuliert druckbelastetes Pufferfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Eine typische Druckquelle ist Anlagenstickstoff. Der Behälter sollte auf einen Druck von mindestens 1,3 bar (20psi) über dem maximalen Dichtungskammerdruck ei...
-
Globale Projekte
Global. Zuverlässig. Swagelok. Die Leitung von Großprojekten im Anlagenbau ist für sich genommen oftmals ein schwieriges Unterfangen. Noch komplexer wird es, wenn die beteiligten Betreiber, EPCs (Engineering, Procurement and Construction) und Auftragnehmer auf mehrere Kontinente verteilt sind. Ein...
-
Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen
Das Swagelok ® -Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen Das „Swagelok ® -Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen“ ist ein global standardisierter Workshop, in dem auf branchenweite Best Practices für zuverlässige Rohrleitungssysteme eingegangen wird. Diese praxisorientierte Schulung richtet si...
-
Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Öl & Gas
Swagelok ® -Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Öl & Gas Das „Swagelok ® -Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Öl & Gas“ ist ein global standardisierter zweitägiger Workshop, in dem auf die Anforderungen der JIP33-Spezifikation S-716 sowie auf branchenweite Best Practices für zuverlä...
-
Probeentnahmesystem - Problemlösung und Wartung (Sample System Problem Solving and Maintenance - SSM)
Probeentnahmesystem - Problemlösung und Wartung In der Swagelok ® Probeentnahmesystem - Problemlösung und Wartung (Sampling System Problem Solving and Maintenance (SSM))-Schulung lernen Sie die Fehlerbehebung für häufige und komplexe Designprobleme - von der Prozessleitung bis hin zur Entsorgung ...
-
Webinare
Erweitern Sie mit den Webinaren von Swagelok Ihr Wissen über Fluidsysteme Bleiben Sie beim Thema Systemauslegung, Betrieb und Wartungskompetenz auf dem Laufenden: Sehen Sie sich die On-Demand-Webinare von Swagelok an. Unsere fachkundigen Experten helfen regelmäßig Branchenangehörigen weltweit, ihr ...
-
API Plan 53B Sperrfluid druckbelastet durch Blasenspeicher
API Plan 53A nutzt einen Behälter und zirkuliert druckbelastetes Sperrfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Die Druckquelle ist ein Blasenspeicher. Plan 53B hat den Vorteil, dass er das Eintreten von Gas in das Sperrfluid verhindert, was einen Betrieb bei höheren Drü...