text.skipToContent text.skipToNavigation

Suchergebnisse für „{0}“

Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Sie filtern nach:
  • Engineering Services
Alle Filter löschen
Filtern nach:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Probeentnahmesystem bei der Prozessanalyse (Process Analyzer Sampling System - PASS)

    Schulungen zu Probeentnahmesystemen bei der Prozessanalyse Schulungen für Probeentnahmesystem bei der Prozessanalyse (Process Analyzer Sampling System - PASS-Training) von Swagelok ®  zeigen Ihnen, wie Sie Probeentnahmesysteme bei der Prozessanalyse entwickeln und optimieren können und vermitteln ...

  • Probeentnahmesystem bei der Prozessanalyse (Process Analyzer Sampling System - PASS)-Untersysteme

    Probeentnahmesysteme bei der Prozessanalyse —Schulung zu Untersystemen Swageloks ®  Probeentnahmesystem bei der Prozessanalyse (Process Analyzer Sampling System - PASS)-Untersysteme-Schulung zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Entwicklungsfähigkeiten für Probeentnahmesysteme verbessern können. Entwickeln Sie...

  • Schlauchsicherheit

    Swagelok ® Prüfservice Schlauchsicherheit: Dazu entwickelt, Ihre Belastung zu reduzieren Eliminieren Sie zahlreiche Schlauchprobleme , die zu Sicherheitsbedenken, ungeplanten Ausfallzeiten, geringem Ertrag oder kostspieligem Teileersatz führen, indem Sie sich an den Schlauch-Beratungsservice von ...

  • Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen

    < Zurück zu den Gleitringdichtungssystemen Dichtungssysteme – Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen Dichtungsplan-Baugruppen Swagelok-Dichtungspläne für Bereiche zwischen den Dichtungen stehen lediglich in Form von Baugruppen zur Verfügung. Zusätzlich zu den unter den Bestellnummern aufgefü...

  • API Plan 52 Tauchbehälter-Baugruppe

    API Plan 52 nutzt einen Behälter und zirkuliert druckloses Pufferfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Um einen positiven Umlauf durch das Dichtungssystem und in die Dichtung zu gewährleisten, wird ein Pumpring eingesetzt. Reibungsverluste in den Pufferfluid-Eingangs...

  • API Plan 53A Sperrfluid Tauchbehälter druckbelastet mit Stickstoff

    API Plan 53A nutzt einen Behälter und zirkuliert druckbelastetes Pufferfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Eine typische Druckquelle ist Anlagenstickstoff. Der Behälter sollte auf einen Druck von mindestens 1,3 bar (20psi) über dem maximalen Dichtungskammerdruck ei...

  • API Plan 53B Sperrfluid druckbelastet durch Blasenspeicher

    API Plan 53A nutzt einen Behälter und zirkuliert druckbelastetes Sperrfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Die Druckquelle ist ein Blasenspeicher. Plan 53B hat den Vorteil, dass er das Eintreten von Gas in das Sperrfluid verhindert, was einen Betrieb bei höheren Drü...

  • API Plan 53C Sperrfluid druckbelastet durch Kolbenspeicher

    API Plan 53C zirkuliert druckbelastetes Sperrfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Die Druckquelle ist ein Kolbenspeicher. Plan 53C wird für Anwendungen bevorzugt, in denen der Dichtungskammerdruck während des Pumpenbetriebs variieren kann. Mithilfe einer Messleitung...

  • API Plan 54 Sperrfluid druckbelastet durch externes System

    API Plan 54 ist ein speziell entwickeltes System, das druckbelastetes Sperrfluid an die Dichtungskammer liefert. Das Sperrfluid wird mittels einer Pumpe in einem externen Behälter in die und aus der Dichtungskammer zirkuliert. Das Fluid wird bei einem Druck gehalten, der höher als der Druck in der D...

  • API Plan 55 Pufferfluid zirkuliert durch externes System

    API Plan 55 ist ein speziell entwickeltes System, das druckloses Sperrfluid an die Dichtungskammer liefert. Das Pufferfluid wird mittels einer Pumpe in einem externen Behälter in die und aus der Dichtungskammer zirkuliert. Plan 55 kann Filter, Kühlaggregate und andere Bauteile enthalten, die unter B...

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.