Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Swagelok Changeover SCO Benutzerhandbuch
Ein Swagelok Umschaltsystem (Changeover (SCO)) ist ein besonderes primäres Gaskontrollsystem, das für Anwendungen vorgefertigt und eingesetzt wird, wenn eine kontinuierliche Gaszufuhr wichtig ist. Das SCO schaltet von einer primären Gasquelle auf eine sekundäre um, wenn der Druck der primären Quelle...
-
Swagelok Source Inlet SSI Benutzerhandbuch
SSI Systeme sind für ankommende Gase aus einer Flasche oder einer Quelle mit mehreren Flaschen vorgesehen. Das Gas fließt durch das SSI in ein anderes Swagelok-System, normalerweise das Swagelok Gas Panel (SGP), wo der Druck eingestellt werden kann.
-
Swagelok Gas Panel SGP Benutzerhandbuch
Das primäre Gasdrucksteuersystem (SGP) nimmt die erste Druckreduzierung des Quellgases vor. Dieses Gas wird dann oftmals in die Anlage, das Labor, den Analyseraum oder an das Gerät geliefert, wo das Gas eingesetzt wird. Primäre Gasdruckkontrollsysteme müssen sicherstellen, dass das Gas mit dem erfor...
-
Swagelok Point of Use
Swageloks Point-of-Use-System (SPU) liefert die wichtige letzte Stufe der Druckeinstellung im Gasverteilungssystem bevor das Gas verwendet wird. Point-of-Use Systeme liefern das Gas zu den Labors, zu Ablufthauben und zu einzelnen oder kleinen Gerätebaugruppen.