Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
API-Plan 11 Spülung
API Plan 11 rezirkuliert den Strom von einem Hochdruckbereich der Pumpe, normalerweise das Ablaufrohr, durch eine Durchflussregelungsblende zur Dichtung. Plan 11 ist der Standard-Spülplan für die meisten Pumpen. API Plan 11 Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional e...
-
API-Plan 12 Spülung mit Sieb
API Plan 12 rezirkuliert den Strom von einem Hochdruckbereich der Pumpe, normalerweise das Ablaufrohr, durch eine Durchflussblende zur Dichtung. Um Partikel im Spülungsstrom zu entfernen und ein Verstopfen zu vermeiden, fließt die Flüssigkeit durch ein Sieb vor der Durchflussblende. Der Zusatz von M...
-
API Plan 13 Spülung von der Kammer zur Ansaugung
API Plan 13 rezirkuliert den Strom von der Dichtungskammer zur Ansaugseite der Pumpe. Dieser Plan wird häufig für vertikale Pumpen verwendet. API Plan 13 Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile. Dieser Plan: Entfernt Wärme und spült Par...
-
API Plan 14 Spülung, Kombination der Pläne 12 & 13
API Plan 14 kombiniert Plan 11 und Plan 13. Der Strom wird von der Pumpenableitung in die Dichtungskammer rezirkuliert und von der Dichtungskammer zur Pumpenansaugung. Der Fluidstromwurde erhöht, weil die Dichtungskammer kontinuierlich entlüftet und somit mehr gekühlt wird. API Plan 14 Zu sehe...
-
API Plan 21 Gekühlte Spülung
API Plan 21 fügt ein Kühlaggregat zu Plan 11 für Anwendungen hinzu, die mehr Kontrolle der Spüldampfbegrenzung erfordern. Der Strom wird von der Ableitungsseite der Pumpe durch eine Blende und ein Kühlaggregat geleitet bevor er wieder an die Dichtungskammer geleitet wird. API Plan 21 Zu sehen s...
-
API Plan 22 Gekühlte Spülung mit Sieb
API Plan 22 fügt ein Sieb zu Plan 21 hinzu. Der Strom wird von der Ableitungsseite der Pumpe durch ein Sieb, eine Blende und ein Kühlaggregat geleitet bevor er wieder an die Dichtungskammer geleitet wird. Der Zusatz von Manometern an beiden Seiten des Siebs gestattet, dass das Sieb zu Wartungszwecke...
-
API Plan 23 Gekühlte Spülung, Rezirkuliert durch die Dichtungskammer
API Plan 23 nutzt eine Umlaufvorrichtung, normalerweise ein Pumpring, um das Spülfluid von der Dichtungskammer durch ein Kühlaggregat zu leiten, bevor das gekühlte Fluid wieder in die Dichtungskammer zurück geführt wird. Eine Drosselbuchse isoliert das gekühlte Spülfluid in der Dichtungskammer von d...
-
API Plan 31 Spülung mit Zyklonabscheider
API Plan 31 wird verwendet, um Feststoffe aus dem Spülungsstrom zu entfernen, indem ein Zyklonabscheider in die Spülrohre eingebaut wird. Der Strom wird von der Ableitungsseite der Pumpe durch den Zyklonabscheider geleitet. Sauberes Spülfluid, das aus dem Abscheider abgeleitet wird, wird an die Dich...
-
API Plan 41 Gekühlte Spülung mit Zyklonabscheider
API Plan 41 ist eine gekühlte Version von Plan 31. Feststoffe werden aus dem Spülfluid durch das Hinzufügen eines Zyklonabscheiders entfernt. Der Strom wird von der Ableitungsseite der Pumpe durch den Zyklonabscheider geleitet. Sauberes Spülfluid, das aus dem Abscheider austritt, wird durch ein Kühl...
-
Grundlagen & Design-Prinzipien für Gleitringdichtungen
Optimierte Auslegung: Swagelok-Dichtungssysteme Auf der Grundlage umfassender Expertise im Bereich Fluidsysteme entwickelt und baut Swagelok Dichtungssysteme, die leicht zu konfigurieren, einfach zu warten und sicher zu betreiben sind. Mit den Swagelok-Bausätzen und -Baugruppen für Gleitringdichtun...