Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Öl & Gas
Swagelok ® -Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Öl & Gas Das „Swagelok ® -Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Öl & Gas“ ist ein global standardisierter zweitägiger Workshop, in dem auf die Anforderungen der JIP33-Spezifikation S-716 sowie auf branchenweite Best Practices für zuverlä...
-
Prüfservices
Professionelle Unterstützung von Ihren lokalen Experten Swagelok ® Prüfservices bringen technisches Fachwissen, Anwendungserfahrung und Branchenkenntnisse direkt zu Ihnen. Unsere Experten untersuchen Ihre Fluid- oder Probenahmesysteme und beraten Sie, wie Sie die Leistung in Ihrem Werk verbesser...
-
Anlagencheck
Wie sicher und effizient ist Ihre Anlage? Ungenauigkeiten und Leckagen können die Sicherheit und Effizienz ihrer Produktion beeinflussen. Mit dem Swagelok Prüfservice erhalten Sie eine ausführliche Bewertung Ihrer Anlage, die Ihnen aktuelle Gefahrenpotentiale und Optimierungsmöglichkeiten zuverlä...
-
Orbitalschweißen
Schulung zum Orbitalschweißen Wenn Sie ein ’wichtiges Fluidsystem entwickeln, brauchen Sie’ wahrscheinlich Schweißarbeiten für die Montage. Mit dem Swagelok ® M200-Schweißsystem ist ’es einfach, präzise, konsistente und hochwertige Schweißnähte herzustellen. Automatisches Orbitalschweißen hilft...
-
API Plan 51 Abkühlung vom Behälter
API Plan 51 ist ein Kühlsystem zur Verwendung auf der atmosphärischen Seite einer einzigen Dichtung. Das System agiert als Gegendruckbehälter für ein Fluid. API Plan 51 Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile. Dieser Plan: Verhindert Ve...
-
API Plan 55 Pufferfluid zirkuliert durch externes System
API Plan 55 ist ein speziell entwickeltes System, das druckloses Sperrfluid an die Dichtungskammer liefert. Das Pufferfluid wird mittels einer Pumpe in einem externen Behälter in die und aus der Dichtungskammer zirkuliert. Plan 55 kann Filter, Kühlaggregate und andere Bauteile enthalten, die unter B...
-
API Plan 72 Puffergas
API Plan 72 liefert Puffergas von einer externen Quelle zwischen die produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Für einen zuverlässigen Betrieb erfordern Gasdichtungen eine konstante Zufuhr an sauberem und trockenem Gas, normalerweise Stickstoff. Die Dichtungssystem-Schalttafel enthält eine...
-
API Plan 74 Sperrgas
API Plan 74 liefert ein druckbelastetes Sperrgas von der externen Quellen zwischen die produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Für einen zuverlässigen Betrieb erfordern doppelt druckbelastete Gasdichtungen eine konstante Zufuhr an sauberem und trockenem Gas, normalerweise Stickstoff. Die...
-
API Plan 75 Sammlung der Kondensationsleckage
API Plan 75 sammelt Leckage von der produktseitigen Dichtung in Anwendungen, in denen normale Prozessfluid-Leckage bei Umgebungstemperatur zwischen den Dichtungen kondensiert. In dieser Anordnung wird ein Behälter mit dem Sicherheitsdichtungs-Entleerungsanschluss auf dem Stutzen verbunden. Kondensat...
-
API Plan 76 Sammlung bei keiner Kondensationsleckage
API Plan 76 sammelt Leckage von der produktseitigen Dichtung in Anwendungen, in denen normale Prozessfluid-Leckage bei Umgebungstemperatur nicht zwischen den Dichtungen kondensiert. In diesem Rohrleitungsplan tritt gasförmige Leckage von der inneren Dichtung durch den Sicherungsdichtungs-Entlüftungs...