-
スウェージロック・リファレンス・センター
流体システムに関するコラム記事をお届けします スウェージロックの歴史を支えてきたのは、コンポーネントの品質だけではありません。 さまざまな業界やアプリケーションに関する知識を深め、それを共有することでお客さまの成功をサポートしてきたからこそ、今のスウェージロックがあるのだと自負しています。 コラム記事は、以下のカテゴリー別に掲載しています: 分析計装 化学(ケミカル) クリーン・エネルギー 流体システムの評価/アドバイス・サービス グローバル・コンストラクション オイル/ガス 製品/アセンブリー 安全性 サンプリング・システム 半導体 ソリューション事例 ト...
-
業界誌の記事
業界誌の記事 スウェージロックの専門スタッフは、業界誌と協力して記事を執筆することで、流体システムに関するリソースや知識を提供しています。下の記事を閲覧いただく、または スウェージロック・リファレンス・センター のコラム記事をチェックするか、 LinkedIn でスウェージロックをフォローしていただくと、同様のコンテンツをご覧いただけます。
-
サンプリング・ポイントにおける排出物を削減するには
クローズド・ループ・サンプリング・システムを使用してフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を削減するには 精製所やケミカル・プラントでは、さまざまな場所で大気中に排出物が放出されるといった想定外の事態が発生することがあります。世界各地で規制措置の厳格化が進む中、プラントではこうした フュージティブ・エミッション を完全に排除するとまでは言わなくても、削減することがかつてないほど求められています。 カーボン・ニュートラルの達成は、非常に困難な課題です。アプリケーションによっては、主要なプロセスのインフラを大幅に見直す必要があるかもしれません。しかし、他にも達成可能なソリューションは...
-
水素は安全な燃料源ですか?
はい、水素は安全で効率的な燃料源です。 Chuck Hayes 、グローバル技術主幹、スウェージロック 水素 が従来の燃料に代わる有望株と目されているのは、輸送/モビリティ・アプリケーションと一般産業アプリケーションの双方において、ゼロ・エミッション電力を供給できる可能性を秘めているためです。水素への関心が高まりつつある中、世界各地の団体や個人がカーボン・フットプリントの削減を目指しています。しかし、燃料源としての水素の実現可能性については誤解が広がっており、世界を脱炭素化する手段としてどれほど水素に頼ることができるのかを巡っては、混乱が生じています。 水素の輸送は危険である。水素...
-
電解システムを最適化し、水素の製造効率の向上に努めていますか?
高パフォーマンスな流体システムで、電解システムの水素製造を最適化する 水素は、大きな可能性を秘めた低炭素エネルギー源として注目されています。その根拠をひとつ紹介しましょう:欧州委員会は、2030年までにEU内で1000万トンの 再生可能水素を製造 し、1000万トンを輸入するという目標を掲げています。また、中国では、グリーン水素プロジェクトの展開に伴い、2023年には電解槽の売上が 2倍以上 に達するとアナリストは予想しています。 水素を主要なエネルギー源とするには、生産能力の向上および信頼性の高い製造が欠かせません。それにはまず水素製造設備の心臓部ともいえる電解システムを最適...
-
誤解を打破する:水素自動車および水素充填における経済性
誤解を打破する:水素自動車および水素充填における経済性 Chuck Hayes、クリーン・エネルギー担当主席アプリケーション・エンジニア、スウェージロック 水素燃料電池自動車および水素充填に関連した市場が成長していることは間違いありません。しかし、この技術が注目されるにつれて、誤った情報が広まっている可能性があります。水素の場合、誤解を生んでいるポイントとして、その安全性、モビリティ分野での燃料としての可能性、コスト、環境への影響などが挙げられます。 水素は、安全性、信頼性、費用対効果、環境適合性に優れていることから、現代の自動車燃料のニーズを満たす可能性を秘めています。 そして、地球...
-
収益性が高い半導体ファブを建設するために
半導体ファブの新規建設において、高性能な流体システムが重要な理由 Masroor Malik、半導体マーケット担当マネジャー 半導体製造 施設(ファブ)を新たに建築する際は、市場投入までのスピード、材料や取り付けの標準化、コストなど、さまざまなことを考慮する必要があります。ファブの新規建設の見積額は、その大半が10億ドルを上回ります。金額が30~40億ドルに達することも珍しくなく、中には100億ドルを優に超える巨大ファブも存在します。 こうした費用の大部分を占めるのはクリーンルームや高価な半導体製造装置ですが、総コストは、施設全体の他のシステムや装置によって大きく変動することもあります...
-
ステンレス鋼の孔食とすき間腐食の違い
孔食とすき間腐食を識別して防止するには Buddy Damm 、上級研究員、スウェージロック 腐食、つまり周囲環境との化学反応によって材料が劣化する現象が生じると、多大な損失につながりかねません。腐食に関わるコストは、全世界で年間約2兆5,000億ドルに上ると推定されています。 1 特に、海洋や沿岸のオイル/ガス・アプリケーションにおいては、チューブ配管システムのステンレス鋼の腐食を放置していたことが主な損失原因となっており、NACEの調査によると、年間で13億7,300万ドルものコストが投じられています。NACEによれば、この金額の内訳は「海上のパイプラインおよび施設にかかるコスト...
-
メカニカル・グリップ構造の継手を使用して、オイル/ガス施設を最適化する
Swagelok ® FKシリーズ継手とコーン&スレッド継手:その 違いおよび利点を理解する Doug Nordstrom 長年にわたって、さまざまなオイル/ガス・アプリケーションでは、コーン&スレッド継手を選定すれば間違いないとされてきました。中圧アプリケーションでは、特殊な耐振グランドを使用し、知識が豊富なベテラン技術者が取り付ければ、コーン&スレッド継手は信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 とはいうものの、一般的にコーン&スレッド継手を使用しているアプリケーションでは、高いリスクが伴います。 漏れや不具合が生じると、想定外のメンテナンス、支出の増加、そしてさまざまな環境衛生や...
-
グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法
グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法 Danny Van Den Burg、リージョナル・エリア・マネージャー、フィールド・エンジニアリング(EMEA) 大半の産業用流体システムにおいて、グラブ・サンプリングは非常に重要な役割を担っています。そして、サンプリング・プロセスに関するベスト・プラクティスを構築することで、安全な環境で良好な結果を得ることができます。 プロセス流体の状態を正しく表す良好なサンプルを採取することで、プロセスの状態やオンライン分析器の検証を行うことができ、最終製品が必要な品質仕様を満たしているという確証が得られるため、顧客のニーズに応える一助になります...