text.skipToContent text.skipToNavigation
Fast-Loop-Modul

Fast-Loop-Module von Swagelok®

Die Fast-Loop-Module von Swagelok sind auf lange Transportwege von der Entnahmestelle zum Analysegerät ausgelegt. Das sorgt für minimale Druckverluste und eine entsprechend schnelle Ansprechzeit. Um eine versehentliche Betätigung oder falsche Betriebsabläufe zu vermeiden sind die Fast-Loop-Module für Probenahmesysteme mit einem Handrad mit Verriegelungsmechanismus versehen.

Kontakt zu einem Experten aufnehmen

Das Fast-Loop-Modul (FLM) von Swagelok ist auf hohe Durchflüsse und lange Transportwege von der Anschlussstelle zum Analysegerät ausgelegt, um Verzögerungen zu minimieren. Das FLM befindet sich am Schutzgehäuse des Analysegeräts und ist mit einem Bypass ausgestattet, wodurch es das Probeentnahmesystem isolieren und ein Spülgas zur Reinigung des Systems einführen kann. Anschließend extrahiert es die Probe durch einen Filter, während die hohe Durchflussrate des Bypass genutzt wird, um das Filterelement sauber zu halten.

Das Fast-Loop-Module von Swagelok wurde so konstruiert, dass alle Komponenten leicht und ohne Einschränkungen im System erreichbar sind. Zur Reduzierung potentieller Leckagepunkte wurden Schweißbauteile sowie Verschraubungen ohne axiales Spiel an geraden Rohrverläufen eingesetzt.

Das FLM von Swagelok ist mit zwei Kugelhähnen ausgestattet, die den Durchfluss auf einen Bypass umschalten, um das Probeentnahmesystem und das Analysegerät während der Wartung zu isolieren. Diese Bypass-Ventile behalten den Durchfluss durch die gesamte Schleife bei, damit die Probe an der Bypass-Stelle frisch bleibt. Die innovativen ineinandergreifenden Griffe lassen die gleichzeitige Betätigung der beiden Kugelhähne zu und ermöglichen Packungsnachstellungen an den Hahnkörpern. Je nach Konfiguration sind die Entleerungs- und Spülventile an die Bypass-Ventile gekoppelt. So wird verhindert, dass sich die Ablass- oder Spülleitungen öffnen, während sich das System im Modus der Probeentnahme befindet. Um einer versehentlichen Betätigung vorzubeugen, können alle Griffe arretiert werden.

Fast-Loop-Probenahmesystem

Bei Probentransportleitungen handelt es sich in der Regel um Rohre mit einer Länge von über 30 Metern (100 Fuß). Um sicherzustellen, dass frische Proben zum Analysegerät gelangen, müssen in diesen Rohren daher hohe Spülvolumina erzielt werden. Der Durchfluss vom Probenanschluss zum Analysegerät sollte idealerweise eine Minute oder weniger betragen. Je nach Rohrdurchmesser der Transportleitungen sowie der tatsächlichen Transportdistanz könnte die Durchflussrate bis zu 2.548 std L/h (90 std ft3/h) betragen.

Minimierung von Probenverschwendung

Ein speziell für Fast-Loop-Systeme konstruierter Bypass-Filter ermöglicht hohe Durchflussraten des FLM. Der Filter lenkt einen Großteil des Probenstroms um, und führt ihn durch eine sekundäre Transportleitung zurück in die Prozessleitung. Um hohe Durchflussraten durch diese Bypass-Schleife zu erzielen, muss der Druck an der Rückfuhrstelle niedriger sein als an der Extraktionsstelle. Einige FLM-Konfigurationen von Swagelok verfügen über eine Proben-Rückführleitung vom Analysegerät. Mit dieser Ausführung muss der Probenstrom nicht dauerhaft zum Abfackeln oder zur Entsorgung gesendet werden.

Eliminierung von Druckstößen

Das Schließen eines Ventils in einer Flüssigkeitsleitung mit hohem Durchfluss löst extreme Druckstöße aus, die die Systemkomponenten beschädigen können. Indem das FLM von Swagelok eine vollständige Absperrung verhindert, wird das Druckstoßrisiko eliminiert. Die Bypass-Ventile lösen gleichzeitig aus. Auf diese Weise wird verhindert, dass nur eines der Ventile betätigt wird. Die 3-Wege-Ventilkonstruktion ermöglicht, dass die Durchflussrate allmählich vom Probenmodus in den Bypass-Modus umgeschaltet und nicht während der Betätigung vorübergehend ganz abgesperrt wird.

Alle Videos zu Probenahme anzeigen

Fast-Loop-Modul—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Auslegungs- und Montageservices von Swagelok

Individuelle Lösungen für alle Branchen

Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimierten Systembetrieb profitieren.

Unsere Experten unterstützen Sie gerne

Ressourcenzentrum

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Rosendahl Nextrom und Swagelok setzen auf Zusammenarbeit, um die betriebliche Effizienz zu maximieren
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz

Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Fallstudie: Charbonneau Industries optimiert Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen von Swagelok
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen

Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。