"{0}"の検索結果
Are you looking for product listings related to:
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
効果的にプラントの定期修理を行うための7つのポイント
効果的かつ効率的にプラントの定期修理を行うための7つのポイント Mike Aughenbaugh、アソシエート・ターゲット・マーケット・マネジャー、スウェージロック/Steven Robertson、ダウンストリーム・セールス・マネジャー、スウェージロック・サウスイースト・テキサス プラントの定期修理は、世界中の化学プラントや精製所における一大業務といっても過言ではありません。大がかりな定期修理になると、複数のベンダーから数百人もの技術者が参加し、特定のシステムまたはプラント全体の重要なメンテナンス、改修、更新作業を一度に完了させるべく、同時進行で作業を進めることも珍しくありません。 ...
-
圧力レギュレーターでよくある問題のトラブルシューティング方法
圧力レギュレーターでよくある問題のトラブルシューティング方法 産業用流体システムのプロセスは、流体の温度、流量、圧力の設定に左右されるため、これらが正確でなければ、意図した通りに稼働させることはできません。 圧力レギュレーター (または減圧弁)をはじめとする多くの主要機器が、必要なプロセスの状態を維持する鍵を握っています。 では、圧力レギュレーターが機能しない、または正常に作動しない場合はどうなるのでしょうか。 圧力レギュレーターは、システムのパラメーターの変化に応じて、システム圧力を制御します。二次側の圧力は低下または上昇することがありますが、いずれの場合も、プロセスの品質や安...
-
アプリケーションを最適化し、半導体ファブの収益性を高める
収益性の高いファブ・オペレーションを実現するための流体システムにおける3つの重点分野 世界の 半導体 市場は、飛躍的な成長を続けています。米国半導体工業会(SIA)は、世界の半導体産業の2022年度総売上高が過去最高額となる5735億ドルに達し、2021年の総売上高5559億ドルの3.2%増になったと 発表 しました。 需要を満たすには、新しい半導体ファブの建設、ならびに既存ファブの最適化が欠かせません。2022年下期には、米国だけで46件もの半導体ファブの新規プロジェクトが 発表 されました。しかし、このデータはあくまで氷山の一角にすぎず、今後数年間で需要が急増するものと見込...
-
現場でのフィールド・エンジニアリング・サポートのメリット
エンジニアリング支援によって効率的な半導体製造を実現する:グローバル・フィールド・エンジニア・マネジャー グレッグ・ムリナーシに聞く サプライ・チェーンを短縮して材料調達、在庫、出荷の問題を解決する必要に迫られる一方で、新しいファブの建設が急速に進んでいることから、デバイス・メーカーはそれに対応するためのソリューションを必要としています。また、プロセスや設備を標準化することの重要度が増し、半導体デバイスの需要が伸び続ける中、エンジニアリングの専門知識や材料の現地調達 も必要になってきています。 このような理由から、第三者によるエンジニアリング支援は、新しいファブ・オペレーション・チー...
-
水素モビリティの基礎知識
水素モビリティの基礎知識 グリーン水素エネルギーは、エネルギー・セクターが持続可能なソリューションの開発を模索する中、ますます脚光を浴びています。しかし、水素そのものは取り扱いが難しい気体です。つまり、水素製造、燃料電池、貯蔵・封止、水素充填インフラ、車載システムのすべてにおいて、信頼性、長寿命、そしてオペレーターの安全を確保するには、高品質の流体システム部品が非常に重要なのです。効率的かつ耐久性に優れた部品を選定する方法を理解することは、水素モビリティを推進するための重要なステップとなります。 水素モビリティに適した部品の選定に関して質問がありますか?スウェージロックにお任せください。以...
-
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法 バルブの選定は、産業システム、配管システム、計装システムなどさまざまな流体システムの適切な設計とメンテナンスの鍵を握っているといっても過言ではありません。アプリケーションに適していないバルブを使用した場合、流体システムのパフォーマンスの低下、ダウンタイムの増加、回避可能な安全リスクに直面するおそれがあります。 バルブ の選定は通常、初期の流体システム設計時に行います。システムの使用期間を通じて、バルブを含む部品の大半を交換する際は、仕様に従って、すでにシステムで使用している部品と同じタイプに置き換えるというのが一般的です。よって、後日バル...
-
トレーニングでオイル/ガス・プラットフォームのリスクを排除する
トレーニングでオイル/ガス・プラットフォームのリスクを排除する Bill Dickie、テクニカル・サービス・ディレクター、スウェージロック・スコットランド オイル/ガス産業においては、安全が第一である-これは、この業界で働く誰もが肝に銘じていることです。北海には大規模な油田およびガス田が存在し、50年以上にわたって英国のオイル/ガス産業の最前線となっています。 ここ最近は大規模な事故は発生していませんが、今後も事故発生のリスクを最小限に抑えるには、十分なトレーニングを積んだスタッフが、ベスト・プラクティスを厳守すること が必要です。 オイル/ガス事業者にとって、人材開...
-
小口径チューブ継手の主な相違点
適切な小口径継手の選定方法 信頼性の高い小口径流体システムを設計/構築するには、高品質な部品が欠かせません。中でも非常に重要な役割を担っているのが 小口径継手 です。重要な接続部分に使用される継手には、漏れのないパフォーマンスを発揮することで、プラントの安全性とオペレーション効率の維持に貢献することが求められます。 しかしながら、継手にはさまざまなタイプが存在するため、既存システムのメンテナンスを行う際、または新システムを構築する際に、どの継手を選定すべきか迷うケースも珍しくありません。 トレーニングの詳細を見る それではニーズに適した継手はどのように選べばよいのでし...
-
サワー油田やガス田向けの材料選定に関する4つの質問
サワー油田やガス田向けの材料選定に関する4つの質問 オイル/ガス生産者が世界のエネルギー需要を満たし、収益源の拡大を図る中で、より深く遠く離れた沖合において非在来型資源の貯留層を採掘する動きが高まっています。そこで、サワー・ガス(硫化水素)などを扱う重要なシステムの不具合が原因で漏れが生じると、莫大なコストの負担を強いられるおそれがあります。サワー・ガス・アプリケーションのプロセス流体は、腐食性・可燃性・毒性がある硫化水素(H 2 S)を含んでいます。硫化水素による合金の腐食が進行して限界に達すると、高強度炭素鋼や低合金鋼の硫化物応力割れ(SSC)につながります。SSCによって材料が脆化する...
-
分析精度の維持に欠かせない3つのルール
分析精度の維持に欠かせない3つのルール Stacey Phillips、フィールド・エンジニアリング・マネジャー(南北アメリカ担当) 大半のプラントの現場では、オペレーターは分析結果を信じて、製品が仕様を満たしているかを判断します。しかし、その分析結果に最終製品の状態が正確に反映されていない場合、サンプリング・システムの設計またはパフォーマンスの問題が、プロセス・サンプルに影響を及ぼしている可能性があります。事実、分析器に見られる不具合の約80%は、サンプリング・システムのパフォーマンスの問題が原因になっています。 スウェージロックのフィールド・エンジニアは、サンプリング・システムに...