text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • FPSO 선박용 Swagelok 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 업스트림 오일 및 가스 해양 시추 해저 조업 Swagelok FPSO 유체 시스템 전문 기술로 가동 시간 극대화 심해와 외딴 시추 위치에서는 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 선박이 고정 플랫폼의 비용 효율적이고 효과적인 대안으로 모멘텀을 얻어가고 있습니다. Swagelok은 오일 및 가스 산업 분야에서 수십 년의 경험을 활용하며, 고객이 FPSO 선박의 유체 시스템 부품을 구축, 관리 또는 개장할 때 가장 먼저 떠오르는 문제를 이해...

  • 스테인리스강의 공식(Pitting corrosion) 대 틈새 부식(Crevice corrosion)

    공식(Pitting corrosion) 및 틈새 부식(Crevice corrosion)의 확인 및 예방 방법 Buddy Damm , Swagelok 선임 과학자 부식, 즉 환경과 화학적인 상호 작용에 의한 설계 재질의 열화 현상(劣化現象, deterioration)을 처리하려면 비용이 매우 많이 소요됩니다. 전 세계적으로 부식으로 인한 비용은 연간 2.5조 달러로 예상됩니다. 1   튜빙 시스템에서 스테인리스강 부식을 확인하지 못하는 것이 특히 해양 및 연안 오일 및 가스 애플리케이션에서 수익 손실의 주요 원인입니다. 국제 부식...

  • 책임감 있는 비즈니스 관행

    회사 소개 >   책임감 있는 비즈니스 관행 윤리 기준 책임감 있는 비즈니스 관행 Swagelok의 문화는 핵심 가치에 깊게 뿌리를 두고 있습니다. Swagelok의 성공은 신뢰성과 성능 측면에서 지속적으로 산업 표준을 정립하고 발전시키는 고품질 유체 시스템 제품을 공급하는 데 바탕을 두고 있습니다. 고객 경험 Swagelok은 탁월한 유체 시스템 지식을 고객에게 직접 전달함으로써, 최적의 시스템 성능을 보장하며 고객 사업의 안전과 효율성을 강화하는 맞춤형 솔루션을 제공하면서 신뢰할 수 있는 파트너로서 입지를 다져 왔습니...

  • 반도체

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 고객의 이점 유용한 정보 오늘을 위한 생산성. 내일을 위한 혁신. 스웨즈락은 반도체 산업의 성공의 토대가 바로 혁신이라는 것을 알고 있습니다. 전기 기술의 끊임없는 발전으로 더욱 복잡하고 작은 마이크로칩이 필요해지고 있으며, 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 스웨즈락은 50년 이상 반도체 장비 제조업체 및 칩 제조업체에 고품질 유체 시스템 부품 및 서비스를 제공하여, 생산 공정 및 장비를 발전시키는 동시에 수익성을 지속시키는 데 필요한 정밀도와 청결도를 유지할 수 ...

  • 증기 압력 곡선의 상평형도 활용하기

    증기 압력 곡선의 상평형도 활용하기 화학 실험실에서 주로 사용하는 상평형도는 샘플 분석을 다루는 기계 엔지니어와 플랜트 매니저에게도 굉장히 유용합니다. 일부 분석 시스템에서는 액체 샘플을 반드시 기화시켜 분석하기 전에 가스로 변환해야 합니다. 기화는 기본적으로 온도, 압력, 유량의 균형이 맞았을 때 발생하는 현상이며, 엔지니어는 증기 압력 곡선 –상평형도’를 활용해 고유한 재질 및 화학 조성의 변화를 유추할 수 있습니다. 스웨즈락 판매/서비스 센터로 문의하기 아래의 도표는 가상의 가스 혼합물(펜탄 내 헥산 20% 혼합)의 상평...

  • 연결(Connect)

    회사 소개 >  연결 Connect with Swagelok Connect with Us 다음 찾기 도구를 사용하여 가까운 공인 판매 및 서비스 센터를 확인해보십시오. 판매 및 서비스 센터 찾기 도구 아래 연락처 양식을 사용하여 현지 공인 판매 및 서비스 센터의 팀원과 상담을 시작해보십시오. 문의하기 다음 SNS 채널에서 Swagelok을 팔로우하고 공지 사항과 자료를 받아보십시오. Swagelok 입사 지원 Swagelok 팀이 되어 보십시오 언론 문의 언론 문의는 Swagelok 연락처 양...

  • 클린 에너지 표준: 호환 부품

    자세히 알아보기: 클린 에너지 업계 인증 믿을 수 있는 제품 Swagelok은 모든 제품군에 걸쳐 수소 및 CNG 운송 애플리케이션에 사용하는 데 필요한 폭넓은 테스트 및 인증을 유지하고 있습니다. Swagelok은 고객이 다음을 달성하도록 도울 수 있습니다.  고압에서 수소와 CNG의 안전한 저장과 운송을 통해 바람직한 에너지 밀도와 사용 범위 제공. 프로젝트를 일정에 맞게 진행할 수 있도록 핵심 부품, 어셈블리, 맞춤형 솔루션의 일관적인 납품. 강력한 내식성을 제공하는 더 높은 ...

  • 수소 신뢰성을 중심으로 설계된 클린 에너지 부품

    자세히 알아보기: 클린 에너지 인증 제품 수소가 클린 에너지   솔루션으로서 완벽한 잠재력을 달성할지 여부는 다양한 요소에 따라 결정되지만, 특히 중요한 한 가지는 생산부터 운송, 분배에 이르기까지 신뢰성 높은 밀폐입니다. 그 신뢰성은 다음 두 가지 문제의 해결 여부에 따라 결정됩니다. 크기. 수소는 자연에서 발견되는 가장 작은 분자 중 하나이며, 따라서 인프라 설계자에게 고유한 문제를 야기합니다. 수소 가스는 매우 작은 연결구 틈새로도 빠져나갈 수 있습니다. 이는 가스 누설과 안전 문제로 연결됩니다. 더구나...

  • 수소 및 CNG 부품용 클린 에너지 표준

    자세히 알아보기: 클린 에너지 기타 업계 인증 클린 에너지 표준 가이드 수소 및 천연 가스 차량 및 지원 인프라에 대한 국제적인 투자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 기술이 잠재성을 최대한 발휘하려면, 유체 시스템 수명 전반에 걸쳐 저분자 가스를 처리할 수 있는 고성능 부품을 선택하고 지정하는 것이 필수입니다. 하지만 애플리케이션에 적합한 것으로 승인을 받은 부품이 무엇인지 어떻게 알 수 있겠습니까? 생산 애플리케이션, 가상 파이프라인, 충전소, 차량 시스템은 모두 신뢰성 높게 작동하려면 여남은 개의...

  • 튜브 피팅에는 어떤 종류가 있습니까?

    애플리케이션에 적합한 소구경(Small-Bore) 튜브 피팅을 선택하는 방법에 관한 가이드 소구경 유체 시스템의 신뢰성을 보장하려면 고품질 부품으로 설계 및 제조해야 하며, 그 중 가장 중요한 부품 중 하나가 바로 소구경 피팅 입니다. 주요 연결 지점에 사용되는 피팅은 공장의 안전과 작업 효율을 유지할 수 있도록 누설 방지 성능을 제공해야 합니다.   선택할 수 있는 피팅 종류는 여러 가지가 있으나, 기존 시스템에 대해 유지보수를 수행하거나 새 시스템을 구축할 때 어떤 선택이 최적인지 분명히 확인하기 어려울 수 있습니다. 교육...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。