text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • 작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지(Gauge) 고장을 감지하고 대응하는 방법

    게이지(Gauge)가 손상되었거나 고장날 것인지 어떻게 알 수 있을까요? 압력 게이지(Pressure gauge)는 크기는 작지만 모든 산업 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 압력 게이지를 통해 시스템 압력을 눈으로 확인하여, 모든 작업이 목표하는 범위 내에 있거나 시급한 문제가 발생하고 있지 않은지 확인할 수 있습니다. 게이지가 정확하게 작동하지 않는 경우, 주요 데이터를 받을 수 없기 때문에 시스템의 품질이 저하될 수 있고, 과도하거나 모자란 압력으로 인해 시스템이 영향을 받을 수 있습니다. 게이지 고장으로 인해 시스템 유체...

  • 수소 신뢰성을 중심으로 설계된 클린 에너지 부품

    자세히 알아보기: 클린 에너지 인증 제품 수소가 클린 에너지   솔루션으로서 완벽한 잠재력을 달성할지 여부는 다양한 요소에 따라 결정되지만, 특히 중요한 한 가지는 생산부터 운송, 분배에 이르기까지 신뢰성 높은 밀폐입니다. 그 신뢰성은 다음 두 가지 문제의 해결 여부에 따라 결정됩니다. 크기. 수소는 자연에서 발견되는 가장 작은 분자 중 하나이며, 따라서 인프라 설계자에게 고유한 문제를 야기합니다. 수소 가스는 매우 작은 연결구 틈새로도 빠져나갈 수 있습니다. 이는 가스 누설과 안전 문제로 연결됩니다. 더구나...

  • 생명과학

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 자원 세계 정상급 의료 기기 및 의약품을 가능하게 만드는 제품 스웨즈락은 의료 기기, 제약, 바이오제약, 생명공학 업체들이 가장 위생적인 멸균 생산 환경에서 안전하고 신뢰성 높은 운영을 촉진할 수 있는 유체 시스템 제품과 서비스를 지원합니다. 스웨즈락은 일체의 품질 저하 없이 손쉽게 설치, 분해 세정, 재조립할 수 있는 누설 없는 부품과 어셈블리를 공급합니다. 당사 전문가들이 다음과 같이 인체 건강을 뒷받침하는 장비를 구축하고 의약품을 제조하는 데 필요한 압력을 관리할...

  • 오일, 가스, 케미컬

    자세히 알아보기: 업스트림(Upstream) 미드스트림(Midstream) 다운스트림(Downstream) 모든 부문에서 신뢰성 높은 오일 및 가스 산업 솔루션 제공 오일 및 가스 산업은 글로벌 경제에 동력을 제공하며, 그 과정에서 지구에서 가장 까다로운 조건 일부에 직면하게 됩니다. 해양 시추에서 LNG 운송과 복잡한 정유 공정 관리에 이르기까지, 에너지 여정의 모든 단계에는 정밀도, 신뢰성, 안전이 필수입니다. Swagelok은 어떤 문제가 발생해도 매끄럽게 운영을 유지할 수 있는 오일 및 가스 제품...

  • 업스트림 오일 및 가스 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: FPSO 선박 해양 시추 해저 조업 검증된 전문 기술과 신뢰할 수 있는 국제적 지원으로 뒷받침되는 신뢰성 높은 운영 보장 원유와 천연가스의 탐사 및 시추에서 생산에 이르는 업스트림 부문의 까다로운 요구를 충족하는 고품질 Swagelok 유체 시스템 부품 및 엔지니어링 어셈블리로 가동 중단을 최소화하고 신뢰성을 극대화해 보십시오. 해양 플랫폼, FPSO 또는 해저 제어 시스템을 설계하거나 관리하는 경우를 막론하고, Swagelok은 고객 사...

  • 천연가스

     클린 에너지로 돌아가기 자세히 알아보기: 압축 천연가스       액화 천연가스 신뢰성 높고 안전한 천연가스 및 충전 솔루션 천연가스는 세계적인 규모로 활용 추세가 확산되어 왔습니다. Adopting 압축 천연가스(CNG)  및 액화 천연가스(LNG)  도입은 기존 가솔린 및 디젤 차량과 관련된 오염 감축에 가장 접근성 높은 두 가지 수단입니다. 재생 천연가스(RNG), 가공 바이오가스 또는 바이오 메탄 또한 더 청정한 미래를 이끄는 또 다른 대체 연료 기술입니다. 천연가스를 차량에 안전하게 공급하고 운송...

  • >친환경 수소의 생산 및 저장 지원

    작은 분자가 커다란 효과로: Everfuel의 친환경 수소 생산 솔루션 개발 사례 수소는 에너지 산업에서 중요한 차세대 첨단 재료입니다. 수소는 풍부하고 추출하기 쉬우며, 연료로 사용할 때 CO 2 를 배출하지 않습니다. 기후 변화의 영향에 직면하고 있는 세계에서, 수소는 효율적인 청정 에너지원으로서 막대한 잠재력을 가지고 있습니다. 지금까지는, 수소의 폭넓은 도입에 다음과 같은 몇 가지 중대한 장애 요소가 있었습니다. 극도로 작은 수소 분자를 가압 상태로 격리하는 데 몇 가지 문제가 있었습니다. 수소를 가공하는 데 주로 ...

  • 주요 프로젝트 제품 선정 가이드

    이동하기: 글로벌 유통 네트워크 제품 서비스 및 추가 제공사항 문의하기 글로벌 건설 제품 선정 가이드 자본재 프로젝트 관리하기 대규모 건설 프로젝트는 어떤 것이든 본질적으로 어렵습니다. 수천 명의 사람이 참여하고, 경쟁이 치열하며, 물류가 복잡하고, 승인을 받는 과정이 느리게 진행될 수 있습니다. 게다가 프로젝트의 기한과 예산이 초과될 위험도 끊임없이 발생합니다. 품질 관리를 유지하는 동시에 기한과 비용 목표를 맞추려면 국제적 입지, 풍부한 제품군 및 역량, 대량 주문을 신속하게 처리할 수 있는...

  • 클린 에너지

    다음으로 이동: 이점 서비스 인증 제품 수소 및 천연가스용 클린 에너지 기술 수소, CNG, RNG, LNG 시스템용 Swagelok 클린 에너지 솔루션을 통해 클린 에너지 생산, 신뢰성 높은 분배, 안전한 저장, 접근성 높은 연료 운송을 지원해보십시오. Swagelok은 전해조, 연료전지, 연료 저장 및 밀폐 장비, 충전 인프라, 차량 탑재 시스템용으로 신뢰성 높은 고무결성 유체 시스템 부품과 맞춤 서비스를 제공합니다. 수소 또는 천연가스 애플리케이션용 Swagelok 제품 및 어셈블리는 다음을 ...

  • 수소

     클린 에너지로 돌아가기 다음 섹션으로 이동: 솔루션 교육 센터 대형 차량용 및 충전용으로 선호되는 솔루션 전 세계가 배출가스 없는(zero-emission) 옵션을 추구함에 따라 수소 시장이 빠르게 발전하고 있습니다. 수소 생산업체, 인프라 개발업체, 차량 장비사를 비롯하여 클린 에너지 기술의 차세대 미개척 분야를 탐구하는 기업들은 수소 밀폐 및 운송 고유의 과제에 대응하는 동시에 생산을 확장하고 있습니다. 다음과 같은 이유로, 최적 수준의 안전성, 신뢰성, 성능을 제공하는 유체 시스템 부품이 필요합니다....

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。