-
API 플랜 54 배리어 유체(외부 시스템으로 가압됨)
API 플랜 54는 맞춤형 엔지니어링을 거친 시스템으로 가압 배리어 유체를 씰 챔버에 공급합니다. 배리어 액체는 외부 저장소에 있는 펌프를 통해 씰 챔버를 넘나들며 순환됩니다. 이 유체는 씰 챔버 내부의 압력보다 높은 압력에서 유지됩니다. 플랜 54에는 애플리케이션의 특정 매개변수에 따라 선택하는 필터, 냉각기 및 기타 부품이 포함될 수 있습니다. API 플랜 54 어셈블리 및 API 플랜 54 키트 어셈블리 및 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. ...
-
API 플랜 55 버퍼 유체(외부 시스템으로 순환됨)
API 플랜 55는 맞춤형 엔지니어링을 거친 시스템으로 비가압 버퍼 유체를 씰 챔버에 공급합니다. 버퍼 액체는 외부 저장소에 있는 펌프를 통해 씰 챔버를 넘나들며 순환됩니다. 플랜 55에는 애플리케이션의 특정 매개변수에 따라 선택하는 필터, 냉각기 및 기타 부품이 포함될 수 있습니다. 이 시스템은 펌프의 작동과는 별개로 외부 씰에 냉각 기능과 윤활 기능을 모두 제공합니다. API 플랜 55 어셈블리 및 API 플랜 55 키트 어셈블리 및 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다. 이 플랜의 특징은 다음...
-
API 플랜 72 버퍼 가스
API 플랜 72는 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 외부 공급원으로부터 버퍼 가스를 공급합니다. 안정적인 작동을 위해서는 가스 씰에 깨끗하고 건조한 가스(일반적으로 질소)를 끊임 없이 공급해야 합니다. 씰 지원 패널에는 공장 질소 공급 시 존재하는 수분과 미립자를 제거하는 수분흡착용 필터가 포함되어 있습니다. 깨끗하고 건조한 질소는 내부 씰의 공정 누설을 희석시킨 다음 이를 수집 시스템으로 보냅니다. 응축 누설의 경우에는 플랜 75가 수집 시스템으로 사용됩니다. 비응축 누설의 경우에는 플랜 76이 주요 씰 누설의 수집에 사용됩니다. ...
-
API 플랜 74 배리어 가스
API 플랜 74는 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 외부 공급원으로부터 가압 배리어 가스를 공급합니다. 안정적인 작동을 위해서는 이중 가압 가스 씰에 깨끗하고 건조한 가스(일반적으로 질소)를 끊임 없이 공급해야 합니다. 씰 지원 패널에는 공장 질소 공급 시 존재하는 수분과 미립자를 제거하는 수분흡착용 필터가 포함되어 있습니다. 패널의 압력 레귤레이터는 질소를 씰 챔버보다 최소 25psi(1.7bar) 높게 조절합니다. 이 시스템은 공정 누설이 용인될 수 없는 애플리케이션에서 사용되며, 소량의 질소가 공정 유체로 누설되는 것을 허용하도...
-
API 플랜 75 응축 누설 컬렉션
API 플랜 75는 정상적인 공정 유체 누설이 주변 온도와 온도가 같은 씰을 오가며 응축될 수 있는 애플리케이션에서 내부 씰로부터 누설을 수집합니다. 이러한 배치에서 저장소는 그랜드의 봉쇄 씰 배수 포트에 연결되어 있습니다. 내부 씰의 응축 누설이 저장소에 수집되는 동안 증기가 플레어 시스템으로 이동합니다. 레벨 트랜스미터가 과도한 액체 내부 씰 누설을 감지하는 동시에, 플레어에 연결된 튜빙에서 오리피스 이전에 위치한 압력 트랜스미터가 과도한 가스 누설을 감지합니다. 저장소의 시각 레벨 표시기는 저장소를 배수해야 하는 시기를 나타냅...
-
API 플랜 76 비응축 누설 컬렉션
API 플랜 76은 정상적인 공정 유체 누설이 주변 온도와 온도가 같은 씰을 오가며 응축되지 않는 애플리케이션에서 내부 씰로부터 누설을 수집합니다. 이 배관 플랜에서 내부 씰의 가스 누설은 그랜드의 봉쇄 씰 배출 포트를 통해 빠져 나갑니다. 씰이 고장나는 경우 오리피스가 압력 트랜스미터에 필요한 역압을 생성하여 경보를 울립니다. API 플랜 76 패널 및 API 플랜 76 키트 패널 및 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 주변 온도와 같은 온도에서 응...
-
API 플랜 72/76 버퍼 가스 및 비응축 누설 컬렉션
이 패널은 API 플랜 72와 플랜 76을 결합시킨 것입니다. 플랜 72 측면은 이중 씰의 내면 및 외면 사이에서 외부 공급원으로부터 버퍼 가스를 공급합니다. 안정적인 작동을 위해서는 가스 씰에 깨끗하고 건조한 가스(일반적으로 질소)를 끊임 없이 공급해야 합니다. 씰 지원 패널에는 공장 질소 공급 시 존재하는 수분과 미립자를 제거하는 수분흡착용 필터가 포함되어 있습니다. 깨끗하고 건조한 질소는 내부 씰의 공정 누설을 희석시킨 다음 이를 수집 시스템으로 보냅니다. 플랜 76 측면은 주요 씰 누설을 수집합니다. 패널의 압력 레귤레이터는...
-
공정 측면 계획
< 메커니컬 씰 지원 시스템으로 돌아가기 씰 지원 시스템 공정 측면 플랜 씰 플랜 키트 스웨즈락이 고안한 씰 지원용 공정 측면 플랜은 대부분 씰 플랜 키트로 사용할 수 있습니다. 각 키트에는엔지니어링을 거친 도면을 비롯해 올바른 설치에 필요한 모든 것이 들어 있어, 턴어라운드 또는 다른 프로젝트가진행되는 동안 플랜을 펌프에 연결하는 방식을 표준화하는 일이 간단해집니다. 또한 이 키트는엘보우 피팅과 파이프 나사를 줄여 잠재적인 누설 지점을 제거할 수 있도록, 튜빙을 구부릴 위치를기술자에게 보여 주어 API 모범 사례를 따릅니다...
-
API 플랜 11 플러시
API 플랜 11은 펌프의 고압 부분(일반적으로 출구 배관)에서부터 씰로 이어지는 유량 제어 오리피스까지의 유량을 재순환시킵니다. 플랜 11은 대다수 펌프의 기본 플러시 플랜입니다. API 플랜 11 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 씰 챔버의 열을 제거합니다. 펌핑된 유체의 증발을 방지하기 위해 씰 챔버가 적절한 압력을 받도록 합니다. 수평 펌프와 함께 사용하는 경우 씰 챔버가 스스로 환기를 수행하도록 합니다. 플랜...
-
API 플랜 12 플러시(여과기 포함)
API 플랜 12은 펌프의 고압 부분(일반적으로 출구 배관)에서부터 씰로 이어지는 유량 제어 오리피스까지의 유량을 재순환시킵니다. 물 줄기에 들어 있는 미립자를 제거하고 막힘을 방지하려면 유량이 유량 제어 오리피스 이전에 배치된 여과기를 통과해야 합니다. 여과기의 각 측면에 압력 게이지를 추가하면 정비 목적으로 여과기를 모니터링할 수 있습니다. API 플랜 12 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 여과기를 추가하여 오리피스가 막히는 것을 ...