-
공식(Pitting corrosion) 및 틈새 부식(Crevice corrosion)의 차이점
공식(Pitting corrosion) 및 틈새 부식(Crevice corrosion)의 차이점 부식, 즉 환경과 화학적인 상호 작용에 의한 엔지니어링 재질의 열화 현상을 처리하는 비용은 매우 많이 소요됩니다. 특히, 미확인된 튜빙 시스템의 부식으로 근해 및 외해 애플리케이션에서 발생하는 처리 비용은 매년 수십억 달러에 달합니다. 따라서 너무 늦기 전에 점검해야할 부분을 파악하고 예방 조치를 취함으로써 부식 가능성을 최소화해야 합니다. 대부분의 금속은 환경의 영향을 받아 부식이 발생합니다. 오일 및 가스가 사용되는 환경(특히,...
-
소는 안전한 연료 공급원입니까?
그렇습니다. 수소는 안전하고 효율적인 연료 공급원입니다 Chuck Hayes, Swagelok 글로벌 기술 책임자 수소 는 운송/모빌리티와 일반 산업 애플리케이션 모두에서 무공해 전력을 제공할 수 있는 잠재성으로 인해 기존 연료의 유망한 대안입니다. 전 세계의 기업과 개인들이 탄소 발자국을 줄이려고 노력함에 따라 수소는 점점 더 관심을 끌고 있습니다. 하지만, 연료 공급원으로서 수소의 실현 가능성에 대한 오해가 많아 탈탄소화의 수단으로 얼마나 많이 의존할 수 있는지에 대한 혼란을 일으키고 있습니다. 수소 운송이 안전하...
-
FAQ: 수소 취성을 방지하는 방법
FAQ: 수소 취성 및 기타 수소 취급 문제를 방지하는 방법 Buddy Damm, Swagelok 선임 과학자 화석 연료로부터 독립. 지정학적 충돌로 인해 발생하는 에너지 위기. 기후 변화에 대응해야 할 긴급성의 증가. 이는 실현 가능한 대체연료의 탐색을 촉진하는 몇 가지 이유 중 일부일 뿐입니다. 수소 는 전도 유망한 해결책 중 하나입니다. 생산에서 최종 사용에 이르기까지 수소를 안전하고 신뢰성 높게 취급하는 것이 광범위한 애플리케이션에서 무공해 연료 공급원으로서 수소의 잠재성을 최대한 실현하는 데 핵심적인 요소입...
-
탈탄소화 및 비산 누출 차단 방법
탈탄소화 및 비산 누출 저감에 효율적인 전략 알아보기 Mike Aughenbaugh, Swagelok 표적 시장 담당 대리 복합적인 요인이 오일 및 가스 산업 전반에서 변화를 촉진하고 있습니다. 널리 확산된 탈탄소화 움직임과 미국 환경 보호국(EPA)의 동의 명령으로 인해 오너 회사들이 비산 누출을 식별하고 제거해야 할 필요성이 긴박해졌습니다. 오너 회사에서 비산 누출은 단순한 환경 문제가 아니며, 통제되지 않으면 회사의 수익성에 크게 영향을 줄 수 있고, 현행 누출 규정을 준수하려면 공급망을 변경하고 프로젝트를 업그...
-
안전하고 효율적이며 정확한 암모니아 샘플링
더 안전하고 정확하며 효율적인 암모니아 샘플링을 달성하는 방법 무수 암모니아는 화학 플랜트와 정유공장에서 비료, 플라스틱, 섬유, 석유 등의 생산에 흔히 사용됩니다. 이 애플리케이션에서, 잠재적으로 심각할 수 있는 일부 부식과 제품 품질 문제를 방지하려면 암모니아의 수분 함량이 일반적으로 0.2%에서 0.5% 사이여야 합니다. 정기적인 테스트를 실행하여 적절한 수분 함량을 보장해야 합니다. 암모니아 샘플링 작업을 담당하는 전문가라면 누구나 이 공정에 따르는 요건을 알고 있습니다. 먼저, 보안경, 장갑, 호흡기, 화학 방호복...
-
공정 분석기 정보: 라만 분석기
분석기 유형 정보: 라만 분석기 Mike Strobel, Swagelok 비즈니스 개발 매니저 분석기에 대해 알아보기 라만 분석기 Coming Soon... 측광 IR 및 UV 분석기 공정 밀도 분석기 공정 산소 분석기 공정 수분 분석기 정확한 공정 분석 은 모든 화학 플랜트와 정유 공장에서 필수적인 요소입니다. 효율성과 수익성을 최적 수준으로 유지하려면 공정 조건과 유체 조성을 실증할 수 있는 역량이 중요합니다. 공정 유체에 대한 정보가 심층적일수...
-
수소 유량 측정 및 제어
수소 유량 측정 및 제어 수소 연료전지는 에너지 및 전력 원료로서 커다란 가능성이 있습니다. 수소 연료전지는 운송 및 자재 취급에서 고정, 휴대용, 비상 백업 전원에 이르는 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 수소 연료전지의 유일한 부산물은 물뿐이므로, 화석 연료의 친환경적인(CO 2 배출 없음) 대안입니다. 또한 세계에서 가장 풍부하고 재생 가능한 자원인 수소를 사용합니다.’— 수소가 깨끗하고 풍부한 자원이기는 하지만, 관리하기에는 까다로울 수 있습니다. 수소 분자는 극히 작으므로 최소한의 밀폐 결함에서도 누설...
-
귀사 수소 전해조가 생산 효율에 최적화되어 있습니까?
고성능 유체 시스템으로 수소 전해조의 생산 최적화 수소는 커다란 잠재성이 있는 저탄소 에너지원으로 계속 입지를 넓히고 있습니다. ’한 가지 증거를 들자면, 유럽 위원회(EC)는 2030년까지 유럽연합에서 재생 수소를 1,000만 톤 생산하고 1,000만 톤을 수입할 계획입니다. 또한, 분석가들은 중국이 계속 친환경 수소 프로젝트를 개시함에 따라 중국 내 수소 전해조 판매가 2배 이상 증가할 것으로 예상합니다. 수소가 주류 에너지원으로 자리 잡으려면 용량 증가와 안정적인 생산이 필수입니다. 이를 달성하는 과정은 수소 생...
-
튜브 피팅 설치 방법
튜브 피팅 설치: 사용자가 알아야 할 모든 사항 신뢰성 높은 산업용 유체 시스템은 플랜트의 안전성, 효율성, 수익성을 확보하는 데 필수이며,—산업용 유체 시스템을 안정적으로 운영하려면 많은 요소가 전제되어야 합니다. 가장 중요한 요소 중 일부로, 시스템을 최초로 조립하고 유효 수명 주기 동안 유지보수할 때 적절한 튜브와 튜브 피팅 설치가 포함됩니다. 어떤 문제가 생길 수 있습니까? 고객에게 현장 지원을 제공해온 당사 엔지니어링 팀의 경험에 따르면, 모든 산업용 유체 시스템에서 누설의 주요 원인 두 가지는 부적절한 설치와 부...
-
중국 Guofu가 안전한 수소 충전소 등을 건설한 사례
중국 Guofu가 Swagelok의 지원으로 안전한 수소 충전소 등을 건설한 사례 수소 운송은 중국의 탄소 중립 목표에서 중요한 역할을 차지합니다. 중국 정부는 이러한 기술이 신흥 및 미래 산업에 대한 전략적 개발 방향에서 핵심이 될 것임을 천명했습니다. 수소 산업이 그 잠재성을 실현하는 데 도움이 되도록 폭넓은 운송 산업 분야가 혁신과 발전을 계속하고 있습니다. Jiangsu Guofu Hydrogen Technology Equipment Company(GUOFUHEE)는 그러한 노력의 일부이며, 수소 충전소 장비,...