-
고급 튜브 벤딩
고급 튜브 벤딩 교육 튜브 벤딩은 과학이 아니라 예술이라고 말하곤 합니다. 잘 할 때는 그 말이 사실이지만,벤딩된 튜브는 예술적인 모습일 수 있으며 튜브 벤딩 의 정말로 예술적인 부분은벤딩 적용에 내재한 변수를 극복하는 작업자의 능력에 있습니다. 올바른 접근법, 적절한 교육,신중한 계획, 긍정적 태도, 그리고 약간의 연습을 통해 거의 모두가 성공적으로 튜브 벤딩을 할 수 있습니다. 이교육 프로그램의 목적은 스웨즈락의 튜브 벤딩 방법을 어떻게 적용하는지,그리고 튜브 벤딩의 몇 가지 의문점을 없애는 데 도움이 될 팁과 지름길을 배...
-
공정 분석기 샘플링 시스템(PASS) 서브시스템
공정 분석기 샘플링 시스템 서브시스템 교육 Swagelok ® 공정 분석기 샘플링 시스템(PASS: Process Analyzer Sampling System) 서브시스템 교육 과정은 샘플링 시스템 설계 기술을 발전시키는 방법을 교육합니다. 공정 분석기 샘플링 시스템의 복잡한 시스템 서브어셈블리에 대한 이해를 발전시키고, 그 설계 방법과 완전하고 최적화된 샘플링 시스템을 구축하는 방법을 배웁니다. 현재 이용할 수 있는 과정은 없습니다. REGISTER FOR PASS SUBSYSTEM TRAINING --> 과정 정...
-
샘플링 시스템 문제 해결 및 유지 관(SSM)
샘플링 시스템 문제 해결 및 유지보수 교육 Swagelok ® 샘플링 시스템 문제 해결 및 유지보수(SSM) 교육 과정에서는공정 라인에서 샘플 폐기에 이르기까지 다양한 일반적 샘플링 시스템 문제를 해결하는 방법을교육합니다. 참석자들은 자신감을 갖고 샘플링 시스템 문제를 해결하는 방법을 배우게 됩니다. 현재 예정된 과정은 없지만 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터
-
웨비나
스웨즈락 웨비나를 통해 유체 시스템에 대한 지식을 늘려 보십시오 스웨즈락 주문형 웨비나에 참여하거나 시청하여 유체 시스템 설계, 운영, 유지보수 기술과 관련된 최신 정보를 유지하십시오. 스웨즈락 직무 전문가 팀이 전 세계의 산업 전문 인력들이 유체 시스템 부품 선택 방법에서 신뢰성 높은 시스템을 구축할 때 특정 산업 및 애플리케이션의 요구에 대응하는 방법까지 모든 사항을 더 잘 이해할 수 있도록 정기적으로 지원을 제공합니다. 여러분의 경험 수준에 관계없이, 요구에 부합하도록 개발된 스웨즈락 웨비나를 찾을 수 있습니다. 곧 ...
-
API 씰 플랜 52 버퍼 유체 씰 포트
API 씰 플랜 52는 저장소를 활용하며 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 비가압 버퍼 유체를 순환시킵니다. 지원 시스템을 통해 양순환을 씰로 공급하려면 펌핑 링을 사용하십시오. 올바른 튜브 크기를 선택하고, 대형 반경 및/또는 45도 벤드를 사용하고, 튜빙 길이를 줄여 버퍼 유체 입구 및 출구 라인의 마찰 손실을 최소화해야 합니다. 씰 플랜 52는 일반적으로 경량의 탄화수소 또는 증기압이 높은 유체와 함께 사용합니다. 결과적으로 내부 씰 누설이 버퍼 유체와 혼합되므로, 버퍼 유체는 반드시 공정 유체와 호환되어야 합니다. A...
-
API 플랜 53A 배리어 유체 씰 포트(질소로 가압됨)
API 플랜 53A는 저장소를 활용하며 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 가압 배리어 유체를 순환시킵니다. 가압의 일반적인 공급원은 공장 질소입니다. 저장소는 최대 씰 챔버 압력보다 최소 20psi(1.3bar) 높게 설정되어야 합니다. 이는 배리어 유체가 내부 씰 면 전체에 걸쳐 누설되고, 이후 씰 면을 윤활한 다음 공정으로 흘러 들어가도록 하기 위함입니다. 이 때문에 배리어 유체는 반드시 공정 유체와 화학적으로 호환되어야 하며 공정 희석에서 문제가 생겨서는 안 됩니다. 지원 시스템을 통해 양순환을 씰로 공급하려면 펌핑 링을 사용하십...
-
API 플랜 53B 배리어 유체(블래더 축전지로 가압됨)
API 플랜 53B는 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 가압 배리어 유체를 순환시킵니다. 가압의 공급원은 블래더 축전지입니다. 플랜 53B의 장점은 플랜 53A보다 높은 압력 하에 작업이 이뤄지도록 가스 흡수량을 배리어 유체로 흘려 보내는 것을 허용하지 않는다는 점입니다. 배리어 유체 압력은 씰 누설의 지표로 모니터링해야 합니다. 배리어 유체는 내부 씰 면 전체에 걸쳐 누설되고 공정으로 흘러 들어갈 것입니다. 이 때문에 배리어 유체는 반드시 공정 유체와 화학적으로 호환되어야 하며 공정 희석에서 문제가 생겨서는 안 됩니다. 지원 시스템을...
-
API 플랜 13 플러시(챔버에서 흡입까지)
API 플랜 13은 유량을 씰 챔버에서 펌프의 흡입 측면까지 재순환시킵니다. 이 플랜은 일반적으로 수직 펌프에 사용됩니다. API 플랜 13 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 씰 챔버에서 열을 제거하고 미립자를 씻어 냅니다. 수평 펌프와 함께 사용하는 경우 씰 챔버가 스스로 환기를 수행하도록 합니다. 플랜 13은 현장 어셈블리에 맞는 부품들의 키트로 사용할 수 있습니다. 키트 내용물은 다음과 같습니다. 스웨즈락 튜브...
-
API 플랜 14 플러시(플랜 11과 플랜 13의 결합)
API 플랜 14는 플랜 11과 플랜 13을 결합한 것입니다. 유량은 펌프 출구에서 씰 챔버까지, 이어서 씰 챔버에서 펌프 흡입까지 재순환됩니다. 씰 챔버가 끊임 없이 환기됨으로써 유체 유량이 증가하는데, 이로 인해 냉각 용량이 늘어납니다. API 플랜 14 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 씰 챔버에서 열을 제거하고 미립자를 씻어 냅니다. 수직 펌프에 가해지는 씰 챔버 압력을 제어합니다. 플랜 14은 현장 어셈블리에 맞는 ...
-
API 플랜 21 냉각 플러시
API 플랜 21은 플러시 증기 범위를 보다 원활하게 제어해야 하는 애플리케이션에 맞게 플랜 11에 냉각기를 추가한 것입니다. 유량은 펌프의 출구 측면에서 오리피스 및 냉각기로 전달된 다음 씰 챔버로 돌아갑니다. API 플랜 21 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 냉각된 플러스 유체를 씰의 공정 측면으로 공급합니다. 씰 챔버에서 열을 제거하고 미립자를 씻어 냅니다. 씰 챔버의 플러시 증기 범위를 향상시킵니다. 플랜 2...