-
API 플랜 31 플러시(사이클론 분리기 포함)
API 플랜 31은 사이클론 분리기를 플러시 튜빙에 연결하여 물 줄기로부터 고체를 제거하는 데 사용합니다. 유량은 펌프의 출구 측면에서 사이클론 분리기로 이동합니다. 분리기를 벗어난 깨끗한 플러시 유체가 씰 챔버로 이동하는 동안 고체가 담긴 유체는 펌프의 흡입 측면으로 돌아갑니다. 플랜 31을 효과적으로 사용하려면 고체 비중을 플러시 유체 비중의 최소 2배로 하는 게 좋습니다. API 플랜 31 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 씰 챔버...
-
설계 및 조립 서비스
유체 시스템 어셈블리 제조 및 테스트 수행하기 인력이 부족한 경우 스웨즈락이 귀하를 위해 유체 시스템 어셈블리를 제조하여 일손을 추가로 제공해 드릴 수 있습니다. —당사는 테스트, 검사 및 포장을 포함하는 전문적이면서 반복 가능한 솔루션을 만듭니다. ’이는 스웨즈락의 한정 평생 품질 보증에 따라 모두 보장됩니다. 이러한 어셈블리를 스웨즈락 ® 맞춤형 솔루션(Swagelok Custom Solution)이라고 합니다. 맞춤형 솔루션은 소형 또는 대형 어셈블리가 될 수 있으며 몇 가지의 부품이나 전체 패널 또는 엔클로저로 구성됩니...
-
대기 측면 계획
< 메커니컬 씰 지원 시스템으로 돌아가기 씰 지원 시스템 대기압 측면 플랜 씰 플랜 키트 스웨즈락이 고안한 씰 지원용 대기압 측면 플랜은 씰 플랜 키트로만 사용할 수 있습니다. 각 키트에는엔지니어링을 거친 도면을 비롯하여 올바른 설치에 필요한 모든 것이 들어 있어,재작업 및 기타 프로젝트 중에 플랜을 펌프에 연결하는 방식을 표준화하는 일이 간단해집니다. 또한 이 키트는엘보우 피팅 및 파이프 나사를 줄임으로써 잠재적인 누설 지점을 제거하기 위해,튜빙을 구부려야 하는 위치를 기술자에게 보여주어 API 모범 사례를 따릅니다. ...
-
API 플랜 51 퀜치(저장소에서 시작됨)
API 플랜 51은 단일 씰의 대기압 측면에 사용하는 퀜치 시스템입니다. 이 시스템은 유체를 위한 사단말 저장소의 역할을 합니다. API 플랜 51 키트 내용물은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 씰의 대기압 측면이 어는 것을 방지합니다. 일반적으로 수직 펌프에 사용합니다. 플랜 51은 현장 어셈블리에 맞는 부품들의 키트로 사용할 수 있습니다. 키트 내용물은 다음과 같습니다. 스웨즈락 튜브 피팅 V 시리즈 2개 밸브 매...
-
API 플랜 62 퀜치(외부 공급원에서 시작됨)
API 플랜 62는 씰의 대기압 측면에 외부 퀜치 유체를 공급합니다. 정제소의 일반 애플리케이션은 증기 퀜치를 이용하여 고온 탄화수소 서비스의 씰 면이 점결되는 것을 방지합니다. 질소 또는 정수는 씰의 대기압 측면을 퀜치하거나 냉각시킨 다음 세척하는 데 사용할 수도 있습니다. API 플랜 62 키트 내용물은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 씰 면의 대기압 측면에 고체가 형성되는 것을 방지하거나 이러한 고체를 제거합니다. 플랜 62은 현장 어셈블리에 맞는 부...
-
API 플랜 65A 누설 수거함(저장소 포함)
API 플랜 65A는 단일 씰 배치에서의 누설을 모니터링합니다. 저장소는 그랜드의 배수 포트에 연결된 상태에서 정상 누설을 수집하고 계속 열린 상태로 배수를 수행합니다. 씰이 고장나는 경우, 시스템 출구의 오리피스 피팅에 의해 레벨 트랜스미터가 과도한 누설을 알리는 경보를 울립니다. API 플랜 65A 키트 내용물은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 응축 공정 유체의 누설을 수집합니다. 플랜 65A는 현장 어셈블리에 맞는 부품들의 키트로 사용할 수...
-
API 플랜 65B 누설 수거함(저장소 포함)
API 플랜 65B는 단일 씰 배치에서의 누설을 모니터링합니다. 저장소는 그랜드의 배수 포트에 연결된 상태에서 정상 누설을 수집할 수 있습니다. 저장소의 레벨 트랜스미터는 과도한 누설이 발생할 경우 경보를 울립니다. 저장소의 출고 쪽에 있는 밸브는 대개 닫힌 상태로 두었다가 정기적으로 저장소 배수를 수행할 때에만 엽니다. API 플랜 65A 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 응축 공정 유체의 누설을 수집합니다. 플랜 65B는 현장 어셈블리에 맞는 부품들의 ...
-
씰 계획
< 메커니컬 씰 지원 시스템으로 돌아가기 씰 플랜 간의 씰 지원 시스템 씰 플랜 어셈블리 스웨즈락이 고안한 씰 지원용 중간 씰 플랜은 씰 플랜 어셈블리로만 사용할 수 있습니다. 옵션및 구성(주문 번호 구조에 명시되지 않음) 역시 사용 가능하며, 씰 플랜어셈블리는 단독으로 주문할 수 있고, 현장 직원을 위한 표준 설치를 제공하는 관련 현장 설치 키트와 함께주문할 수도 있습니다. 펌프의 설치 또는 신규 장착을 위해 씰 플랜 어셈블리를 확보하려면 스웨즈락 공식 판매/서비스 센터에 문의 하여, 안전하고 효과적인 설치를 위해올바른 양...
-
API 씰 플랜 52 버퍼 유체 씰 포트
API 씰 플랜 52는 저장소를 활용하며 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 비가압 버퍼 유체를 순환시킵니다. 지원 시스템을 통해 양순환을 씰로 공급하려면 펌핑 링을 사용하십시오. 올바른 튜브 크기를 선택하고, 대형 반경 및/또는 45도 벤드를 사용하고, 튜빙 길이를 줄여 버퍼 유체 입구 및 출구 라인의 마찰 손실을 최소화해야 합니다. 씰 플랜 52는 일반적으로 경량의 탄화수소 또는 증기압이 높은 유체와 함께 사용합니다. 결과적으로 내부 씰 누설이 버퍼 유체와 혼합되므로, 버퍼 유체는 반드시 공정 유체와 호환되어야 합니다. A...
-
API 플랜 53A 배리어 유체 씰 포트(질소로 가압됨)
API 플랜 53A는 저장소를 활용하며 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 가압 배리어 유체를 순환시킵니다. 가압의 일반적인 공급원은 공장 질소입니다. 저장소는 최대 씰 챔버 압력보다 최소 20psi(1.3bar) 높게 설정되어야 합니다. 이는 배리어 유체가 내부 씰 면 전체에 걸쳐 누설되고, 이후 씰 면을 윤활한 다음 공정으로 흘러 들어가도록 하기 위함입니다. 이 때문에 배리어 유체는 반드시 공정 유체와 화학적으로 호환되어야 하며 공정 희석에서 문제가 생겨서는 안 됩니다. 지원 시스템을 통해 양순환을 씰로 공급하려면 펌핑 링을 사용하십...