-
API 플랜 11 플러시
API 플랜 11은 펌프의 고압 부분(일반적으로 출구 배관)에서부터 씰로 이어지는 유량 제어 오리피스까지의 유량을 재순환시킵니다. 플랜 11은 대다수 펌프의 기본 플러시 플랜입니다. API 플랜 11 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 씰 챔버의 열을 제거합니다. 펌핑된 유체의 증발을 방지하기 위해 씰 챔버가 적절한 압력을 받도록 합니다. 수평 펌프와 함께 사용하는 경우 씰 챔버가 스스로 환기를 수행하도록 합니다. 플랜...
-
API 플랜 12 플러시(여과기 포함)
API 플랜 12은 펌프의 고압 부분(일반적으로 출구 배관)에서부터 씰로 이어지는 유량 제어 오리피스까지의 유량을 재순환시킵니다. 물 줄기에 들어 있는 미립자를 제거하고 막힘을 방지하려면 유량이 유량 제어 오리피스 이전에 배치된 여과기를 통과해야 합니다. 여과기의 각 측면에 압력 게이지를 추가하면 정비 목적으로 여과기를 모니터링할 수 있습니다. API 플랜 12 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 여과기를 추가하여 오리피스가 막히는 것을 ...
-
API 플랜 13 플러시(챔버에서 흡입까지)
API 플랜 13은 유량을 씰 챔버에서 펌프의 흡입 측면까지 재순환시킵니다. 이 플랜은 일반적으로 수직 펌프에 사용됩니다. API 플랜 13 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 씰 챔버에서 열을 제거하고 미립자를 씻어 냅니다. 수평 펌프와 함께 사용하는 경우 씰 챔버가 스스로 환기를 수행하도록 합니다. 플랜 13은 현장 어셈블리에 맞는 부품들의 키트로 사용할 수 있습니다. 키트 내용물은 다음과 같습니다. 스웨즈락 튜브...
-
API 플랜 14 플러시(플랜 11과 플랜 13의 결합)
API 플랜 14는 플랜 11과 플랜 13을 결합한 것입니다. 유량은 펌프 출구에서 씰 챔버까지, 이어서 씰 챔버에서 펌프 흡입까지 재순환됩니다. 씰 챔버가 끊임 없이 환기됨으로써 유체 유량이 증가하는데, 이로 인해 냉각 용량이 늘어납니다. API 플랜 14 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 씰 챔버에서 열을 제거하고 미립자를 씻어 냅니다. 수직 펌프에 가해지는 씰 챔버 압력을 제어합니다. 플랜 14은 현장 어셈블리에 맞는 ...
-
API 플랜 31 플러시(사이클론 분리기 포함)
API 플랜 31은 사이클론 분리기를 플러시 튜빙에 연결하여 물 줄기로부터 고체를 제거하는 데 사용합니다. 유량은 펌프의 출구 측면에서 사이클론 분리기로 이동합니다. 분리기를 벗어난 깨끗한 플러시 유체가 씰 챔버로 이동하는 동안 고체가 담긴 유체는 펌프의 흡입 측면으로 돌아갑니다. 플랜 31을 효과적으로 사용하려면 고체 비중을 플러시 유체 비중의 최소 2배로 하는 게 좋습니다. API 플랜 31 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 씰 챔버...
-
주요 프로젝트 제품 선정 가이드
글로벌 건설 제품 선정 가이드 주요 프로젝트 관리하기 대규모 건설 프로젝트는 어떤 것이든 다른 프로젝트와 본질적으로 다릅니다. 수천 명의 사람이 참여하고, 경쟁이 치열하며, 물류가 복잡하고, 승인을 받는 과정이 느리게 진행될 수 있습니다. 게다가 프로젝트의 기한과 예산이 초과될 위험도 끊임없이 발생합니다. 품질 관리를 계속하는 동시에 기한과 비용 목표를 맞추려면 국제적인 입지, 풍부한 역량, 적용 가능한 업계 전문 지식을 갖춘 공급업체 및 협력업체가 필요합니다 . 전 세계에 공식 판매 및 서비스 센터를 두고 있는 스웨즈...
-
API 플랜 21 냉각 플러시
API 플랜 21은 플러시 증기 범위를 보다 원활하게 제어해야 하는 애플리케이션에 맞게 플랜 11에 냉각기를 추가한 것입니다. 유량은 펌프의 출구 측면에서 오리피스 및 냉각기로 전달된 다음 씰 챔버로 돌아갑니다. API 플랜 21 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 냉각된 플러스 유체를 씰의 공정 측면으로 공급합니다. 씰 챔버에서 열을 제거하고 미립자를 씻어 냅니다. 씰 챔버의 플러시 증기 범위를 향상시킵니다. 플랜 2...
-
API 플랜 22 냉각 플러시(여과기 포함)
API 플랜 22는 플랜 21에 여과기를 더한 것입니다. 유량은 펌프의 출구 측면에서 여과기, 오리피스 및 냉각기로 전달된 다음 씰 챔버로 돌아갑니다. 여과기의 각 측면에 압력 게이지를 추가하면 정비 목적으로 여과기를 모니터링할 수 있습니다. 건조한 기후에서는 물 냉각 시스템과 관련된 보편적인 문제를 줄일 수 있도록 공냉식 튜빙 배치가 더 적절합니다. API 플랜 22 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 여과기를 추가하여 오리피스가 막히는 ...
-
API 플랜 23 냉각 플러시(씰 챔버를 통해 재순환됨)
API 플랜 23은 냉각된 유체가 씰 챔버로 돌아가기 전에 순환 장치(일반적으로 펌핑 링)를 이용해, 유체를 씰 챔버에서 냉각기로 보냅니다. 목 부싱이 냉각된 씰 챔버 플러시 유체를 더 뜨거운 펌핑된 액체로부터 분리시킵니다. API 플랜 23 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같습니다. 분리된 냉각된 플러시 유체를 씰 챔버에 공급합니다. 분리된 플러시 유체 때문에 냉각기 작동이 감소하고, 이로 인해 간격이 좁은 목 부싱의 수명이 늘어납니다....
-
API 플랜 41 냉각 플러시(사이클론 분리기 포함)
API 플랜 41은 플랜 31의 냉각 버전입니다. 사이클론 분리기를 연결하면 고체가 플러시 유체로부터 제거됩니다. 유량은 펌프의 출구 측면에서 사이클론 분리기로 이동합니다. 분리기를 벗어난 깨끗한 플러시 유체는 냉각기로 이동한 다음 씰 챔버로 돌아갑니다. 고체가 담긴 플러시 유체는 펌프의 흡입 측면으로 돌아갑니다. 플랜 41을 효과적으로 사용하려면 고체 비중을 플러시 유체 비중의 2배로 하는 게 좋습니다. API 플랜 41 키트 부품은 고체인 것으로 확인되며 몇 가지 옵션 부품을 포함합니다. 이 플랜의 특징은 다음과 같...